Other Parts Discussed in Thread: TL082A, TL082, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TL082、 TINA-TI
大家好、
这是一个应用。 1200Vdc 应衰减到信号电平并连接 DSP A/D 端子。 我了解到以下方法:
1、使用无源电阻器并包含一个分压电路、然后将缓冲器串联到 DSP、
2.使用运算放大器(TL082A、设置增益0.002V/V)的差分输入和 DSP 的串联 A 缓冲器、
3.使用全差动放大器和 DSP 的串联 A 缓冲器
4......
我的问题是:
1.天气情况下、高电压衰减器的解决方案更多、每种解决方案的优缺点如何?
2.对于成本问题,我尝试使用解决方案2 (TL082A,)。 您能不能建议它是一个不错的选择吗? 我应该注意哪些关键参数? 如何估算放大器的稳定性?
哪种拓扑是高电压输入的最佳解决方案? 我可以了解详情和原因吗? Tks。
此致、
晓宾(Eric)