This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7731:存储期

Guru**** 1867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795418/lmp7731-shelf-life

器件型号:LMP7731

您好!  

LMP7731MA/NOPB 的推荐存储期是多少? 如果我们在对噪声敏感的电路板上使用该器件的日期为2013年1月、而不会导致可靠性和功能问题、这是否可以?

谢谢、

Saeedeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的任何产品的货架期都超过10年、因此在2013年1月的数据编码中使用都是安全的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚找到 了 TI 产品货架期的链接、标准货架期仅为2年、延长期为5年!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeedeh、

    在我之前的回答中、我指的是、器件的性能(如噪声)几乎不受货架存放的影响、并且由于我们产品的使用寿命至少有10年的资格、 将器件与2013年1月数据代码搭配使用时不应出现任何问题。 但是、如果您担心器件的可焊性、TI 封装产品的标准货架期为从制造时间到 TI 或 TI 授权经销商交付时间的两年或五年延长。  话虽如此、集成电路(IC)行业已经转换为基于引线框的封装的无铅(Pb)终端涂层。 该研究预测了业界提出的初级无铅涂层的存储期。 组件暴露在受控环境中、具有已知的老化加速因子。 无铅组件在其正常包装材料内外均暴露于 Battelle Class 2环境中。 结果表明、存储在管装、托盘或卷带包装材料中的无铅涂层 IC 在96h 暴露于2类环境后通过了可焊性测试。 这种暴露与在不受控制的室内环境中(如仓库)的八年相关-请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../Shelf_2D00_Life-of-ICs.pdf