This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:Q1外部晶体管产生热量的问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793773/xtr116-problem-of-heat-generation-of-q1-external-transistor

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR111

 只有电源+24V 是输入、Q1会在电路板上产生热量、非常热。
电路是否存在问题?
Q1使用 BCP56。
XTR116用于4-20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 Q1 BCP56是否采用 SOT-223封装? 您能否共享布局的图片? 对于这种封装类型、务必使用更大的铜焊盘来降低热阻并提高功率性能。 您可以在以下应用报告中阅读有关此内容的更多信息: http://www.ti.com/lit/an/snva036b/snva036b.pdf

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR116的引脚3不是正常接地! 不得将引脚3连接到回路24V 电源电压的接地端。 引脚3必须悬空。

    查看 XTR116数据表的图1、并尝试了解 R1和 R2的用途。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。
    但是、端子3未连接到外部24 VDC 电源 GND。
    它连接到仪表放大器的系统 GND。
    如果您浮动它、它是否起作用?

    此致、
    Tossiy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tossiy、

    引脚3不得用作系统接地。 查看此主题:

    e2e.ti.com/.../2849472

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我看到了这个线程、很好地理解了它。
    仪表放大器的电源似乎能够通过将其从 XTR116和0V 连接到 IRET 端子来清除这个问题。
    仪表放大器的输出也必须同时输入到 CPU。
    CPU 的基准电压将为 GND (系统 GND)、因此无法连接。

    你想要什么?
    需要更改为 XTR111?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tossiy、

    您能否为我们提供一个完整的原理图、其中还显示了您连接到 XTR116输入的器件? 我们需要能够指定信号名称。 您能否在原理图中更清楚地说明它们? 此外、环路电阻(4...20mA 负载)准确连接到哪里?

    无论您连接到输入侧的任何器件、都必须完全由 XTR116的 Vref (引脚1)或 Vreg (引脚8)供电、如数据表的图1所示。 当您希望将外部电路连接到 XTR116的输入端时、需要提供电隔离、如数据表的图3所示。 将这个数字序列化。 这不是开玩笑。

    或者、您也可以采用 XTR111等非环路供电电压至电流转换器、例如、该转换器没有这些限制。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。

    Kai 未更正随附的电路图。
    在此电路中、外部晶体管和 LDO 产生的热量将增加。
    我将更改为 XTR111。

    此致、
    Tossiy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tossiy、

    我们在几天内没有收到您的消息。 我希望凯先生的建议能够解决这个问题。 关闭此主题。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tossiy、

    是的、切换到 XTR111是个好主意。

    祝您好运!

    Kai