This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/INA223:INA223公式2和功率模式说明

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790954/rtos-ina223-ina223-equation2-and-power-modes-description

器件型号:INA223

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

我对 INA223等式2 (第16页)有疑问、是否正确、如下所示。

因为我看到电源模式说明(第17页)与等式冲突2

也许正确的均衡2是 POWERGAIN=VOUT/(POWER)(R SHUNT)、对吗?

感谢您的大力支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    欢迎来到论坛。 我们希望回答您对您内容的问题。

    我认为这些公式正确无冲突。

    当 INA223处于功率模式时、为了确定系统的实际功率、您获取 VOUT 上的电压读数并将其插入公式2。 在 Vsense = 50A*1m Ω=5mV 且 VCM =12V 的示例计算中,根据公式1和等于20的功率增益系数,VOUT=0.005*12*20 = 1.2V。

    由于 INA223输出模式被配置为电源功率模式、ADC 将在 VOUT 上测量1.2V 电压。 计算机必须确定 VOUT 是否为1.2V、然后使用公式2计算系统功率、其中功率= 1.2V/(20*1m Ω)= 60W。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我理解您的描述和方法。
    但我在我的应用中仍然有一个问题。 总参数如下所示。

    Vcm = 19V、I (max)= 6.63A、功率= 126W、Rshunt=5m Ω
    我的寄存器值为0x66 (OUT=10、GSV=01、GBV=10)、我们还尝试了 GBV=00和01
    但我们始终得到 VOUT=1.1V

    由于 VOUT=(VCM)(Vsense)(POWERgain)、我无法确定导致它的根本原因。
    如果您有任何想法、可以帮助评论这些案例吗?


    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

     

    我担心放大器尝试显示功率读数时、您可能会使输出电压饱和、但如果 VS=5V、GSB 为0.1V/V、GSV 为128V/V、这不会成为问题

     

    根据表4、使用您的初始配置寄存器(0x66 à 0.1V/V GBV 和128V/V GSV)、POWERGAIN 将变为4.267。 因此、如果 Vcm = 19V、Imax = 6.63A 且 RSHUNT = 5mΩ Ω、则根据公式1、VOUT 将变为:

    Vout= 19V*6.63A* 5mΩ* 4.267 = 2.687V。

     

    但是、如果将基于性别的暴力更改为01b (0.2V/V)、则 POWERGAIN = 8.533、因此

    Vout= 19V*6.63A* 5mΩ*8.533 = 5.37V。

     

    因此、该配置会使 VOUT 超出其线性范围。

     

    该器件的具体特点是其内部模拟调节、因此当其饱和时、输出电压可能不会实际压入 VS 或 GND 轨。 数据的第14页“输出范围”一节对此进行了说明。 这可能是 VOUT 与配置和增益设置不等于 VS 近似的原因。 通常、对于其他基本放大器器件和所有放大器、如果输入过大、则 VOUT 将进入其正电源轨、但 INA223情况并非如此。 减小总线或分流电压增益应将 VOUT 置于其线性范围内。

     

    我会仔细检查分流器和总线的增益设置、并在几毫秒内进行几次测量。 您是否可以使 VOUT 饱和、调整配置寄存器以校正比例、然后在之后很快记录几次 VOUT 测量值? 如果是这种情况、VOUT 可能仍在尝试从其过载中恢复、而您使用正确的增益调节进行测量。 您可以在图32中看到过载恢复示例。

     

    您是否还可以在功率读数前后直接检查分流电压测量值? 寄生分流电阻可能存在人为增加感应电压从而增加 VOUT 的问题。 1.1V 输出电压实际上是否可以指示系统功率? 您是否在读取 INA223功率读数时测量 VCM 和负载电流?

     

    希望这一切都清除了。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 我找到了根本原因。 它是加载 EC 代码时序问题导致的。

     我现在又有一个问题。

    分流电阻器:5mh、功率增益:4.267、最大功率:126W、INA223输出电压2.68V、

    我们的原理图如下所示、Vout 引脚电阻分压电压(R363/R349)与 IMVP8 PWM IC 连接。(由于 IMVP8_PSYS 引脚满量程为2V)

    如果移除 R363/R349、 则所有电压行为 均正常。

    R363/R349已连接、我们得到 INA223 Vout 引脚为3.05VIMVP8_PSYS 为 1.1V

    我们测量到 INA223 Vout 引脚到 GND 阻抗在无电源状态时为249K、

    您能否帮助检查是否存在与分压器或 Rshunt 相关的设计限制?

    感谢您的大力支持。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    很高兴您的第一个问题得到了解决。

    因此、当未组装 R363/R349时、您会读取正确的 VOUT。 在此配置中、您是使用数字万用表(DMM)还是使用 ADC 读数 IMVP8_PSYS 测量 VOUT?

    当组装 R363/R349且 VOUT =3.05V 时、这是否是正确的 VOUT? 如果 VOUT (在引脚5处测量)正确、但您在 IMVP8_PSYS 处测量的电压为1.1V、则表示存在问题。 测量1.1V 时、ADC 是否物理连接到 IMVP8_PSYS? 如果是、那么我认为 ADC 内部可能存在一些共模阻抗、该阻抗会添加一个与10kΩ Ω 并联的电阻器。 这会将分频值从(10kΩ + 3.4kΩ Ω)减少到(<10k + 3.4)、从而将0.77V 的值提高到1.1V。

    请检查 ADC 的输入阻抗规格以及转换时间和位分辨率。 如果 ADC 是 SAR、则可能无法为 ADC 正确设置电荷桶 RC 滤波器。 如果您使用低阻抗输出(如缓冲器)驱动 ADC、则可能会消除您看到的误差。

    您可以在我们的《模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器》中或从下面的演示之一中了解示例电路(第23页):

    http://www.ti.com/lit/sl/slyy138a/slyy138a.pdf

    http://www.ti.com/lit/ml/slyp166/slyp166.pdf

    此致、

    Peter Iliya