主题中讨论的其他器件:TLV3502、 TLV3501、 LMH7220
尊敬的 TI 专家:
在我的设计中、TLV3502的输出被馈送到 FPGA。 为方便起见,我想设计2块 PCB 和 TLV3502,FPGA 位于单独的电路板上,如图1所示。 两个电路板都通过引脚接头进行连接。如您所见、在 PCB1上、TLV3502的输出引脚到引脚接头为25mm。 引脚排针 尺寸为10mm、如图2所示。 在 PCB2上、 引脚接头与 FPGA 的重新调整引脚之间的距离约为25mm。 两个 PCB 上的布线宽度均为10mil。 TLV3502的工作频率较低。 我想知道 整个布线下方的接地平面, 这总的60mm 距离是否太长以至于 TLV3502无法正常工作? 此外、我是否应该在 TLV3502相关布线的层上使用接地填充?
图1.
此致
亚涛