This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 瞬态分析器的 TIA

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, ADS821, OPA2810, ADC10040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822557/tia-for-transient-analyser

主题中讨论的其他器件:OPA858ADS821OPA2810ADC10040

您好!

我希望在为下一个参数选择合适的 TIA 时获得帮助:

此设计中可添加电源0-5.1V、-3.6V - 7.2V

在 PA 范围内的 Ibias

稳定性40MHz、信号0-5.1V

AD 分辨率10-12位

可采用 SOIC 封装、用于焊接具有40MHz 带宽的瞬态分析器测试面板。

如果您对良好解决方案有任何想法、请随时分享。

提前感谢您、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、  

    您无法使用源电容和所需增益来完成 TIA 设计。 但在任何情况下、具有 JFET 输入的现成部件的限制是 OPA858。 还有较慢的器件、但需要这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    也许我认为错了、我是高频应用的绝对初学者;我只读这称为 TIA。

    其理念是、与具有振荡信号的示波器不同、它可以对使用比较器触发的一次性长周期周期周期周期(在40MSPS 时为512000个样本)进行采样、然后对计算机分析的时域数据进行采样。

    输入为0-5.1V、有困难的是、可用的电源也是5.1V。在另一个应用中、我设计了一个-3.6V -+7.2V 的电源。 不幸的是、放大器最大为5.5V RRIO 放大器可能会有所帮助。 另一个问题是产生同相放大器设计或差动放大器问题的 PA 输入? 我不知道,我以前从未使用过它们。

    因此、输入放大器的基本理念是 PA Ibias、0dB 放大(甚至更好的直接-3dB) 40MHz 带宽、其中5.1V 大信号转换为2V 功率放大差分信号。 输入为低电容、单线以 GND 为基准或更好的差分双绞线。

    我希望这有助于理解我的愿望。

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果我在我现在之前没有感到困惑的话。

    所以  

    1.您的输入为0V 至5.1V?

    2.您需要差动输出、则需要为此选择一个共模

    FET 或 CMOS 输入、以获得 PA 偏置

    对于该0至5.1V 输入、输出 Vpp 为2V、这是一个衰减器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的输入应为0-5.1V。  

    我找到的 ADC 是 ADS821。 它具有带共模基准点的差分输入。

    最好具有差分输入、但这并非必须具备的条件。

    ADS821的输入为0.25V-4.25V、因此必须对信号进行衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、  

    听起来、在复合环路中使用 FET 或 JFET 输入放大器来形成差分信号、将是适合您应用的最佳解决方案。 您可以看一下 OPA2810放大器、它具有70MHz 的增益带宽和具有极宽电源范围的 JFET 输入。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我稍微超出了 ADC 选择范围、我发现 ADC10040更适合应用。

    我有3.3V 和5.1V。 使用倍压器、我为输入级提供-5.1V 和10.2V 电压、其余部分在3.3V 电压下工作。

    我认为它满足了0-5.1V 可能的差分输入范围、FET 输入和20MHz 带宽的所有期望。

    感谢您选择运算放大器。

    Laszlo