This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:数据表-分流输入失调电压与温度间的关系图

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821846/ina233-datasheet---shunt-input-offset-voltage-vs-temperature-figure

器件型号:INA233

您好!

对于分流测量、VOS 与温度间的关系表示为典型值。 0.02 μ µV°C (最大值0.1)(在电气特性中)、但图 3在整个温度范围内仅显示一条平坦的0µV 线。
我想在数据表中生成图时出错、或者我是否误解了 El.Ch.表中的内容(例如、在125°C 时、典型值/最大值 µV µV 为~2 μ V/10 μ V、RESP)?

此致
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    感谢您将此内容带到论坛。 数据表中的 VOS 与温度间的关系图很可能包含缩放误差(我将对此进行研究)、但总的来说、它不应改变对器件误差的预测。

    数据表数据图并不是为了显示最坏情况下的行为、而是典型或标称行为。 电气特性表旨在显示最坏情况下的最大和最小规格、因此在最终确定理论误差时始终参考这些值。

    需要注意的是、输入失调漂移可以是正极或负极、并且+-2uV 至+-10V 的初始输入失调电压规格为25摄氏度。 这意味着125C 时的最大理论输入偏移为10uV + 0.1uV/C*(125C-25)= 20uV。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter Iliya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我仍在努力确认数据、但如果偏移在+-1 LSB 范围内、其中 LSB = 2.5uV、则图3很可能。

    因此、如果在-25°C 至140°C 的温度范围内真正的偏移从-2.4uV 变为+2.4uV、则器件的内部 ADC 将报告0uV。 在这种情况下、偏移漂移等于2.8uV/165C = 0.029uV/C、正好与器件的典型漂移相一致。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    与我的团队一起调查后、INA233数据表的图3是正确的、显示了来自单个 DUT 的数据。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    好的、我现在明白了。 感谢您的努力和乐于助人的解释!

    此致、

    David