请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA320 大家好、
我的问题与 TIDU535的表2有关(http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf)。 基于1mW/cm2的辐照度、所选光电二极管反向光电流(或短路电流)为90uA。 数据表(随附)指定了另一个125uA 的反向光电流(或短路电流)、但条件为1000 lux。 我的问题是、为什么作者选择90uA 短路电流而不是125uA?
SFH213FA 的另一个数据表 提供了相同的参数、但具有辐照度(mW/cm2)。 因此、从设计角度来看、对于 SFH213、我是否应该使用1000 lux (125uA)的短路电流作为 TI 设计中使用的1mW/cm2 (90uA)的短路电流?
谢谢你。