This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:将 V-连接到散热焊盘是否存在任何潜在问题?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817297/tlv9062-is-there-any-potential-issue-to-connect-v--to-thermal-die-pad

器件型号:TLV9062

您好!  

我的客户与我一起检查 了是否可以将 V-(引脚4)连接到底部的散热焊盘?

我可以有你的建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yue Tang

    是的。 直接连接到引脚4、而运算放大器上没有其他引脚。