This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277电流消耗

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847747/opa2277-opa2277-current-consumption

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA277

大家好。

现在、我将 OPA2277 (2CH PKG)电源用于传感器。

传感器等效电路约为1k 欧姆纯电阻器。 (不存在电容器。)

它连接在高侧和 低侧之间。    高侧输出- 1k Ω-低侧输出。  

其他条件

电源

  正+9V (由 SW 稳压器生成)

  负-9V (由电荷泵 IC 生成)

输入基准电压+3.3V (两个通道均稳定且通用)

增益  高侧 X2 (高侧输出=6.6V)

        低侧 X (-1)(低侧输出=-3.3V) 传感器总功率为9.9V。

问题

在这种情况下、负电源电流不稳定。

通过仿真和计算、 负功率电流 仅小于20mA、但会定期且不稳定地增加到大约100mA。

当我们 将输出负载从1kohm 更改为10kohm 以降低输出电流时、 负电源电流 将保持稳定。

是否有任何可能的原因导致上述现象?

请告诉我解决此问题的任何提示。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    感谢您的发帖。 您能否与我们分享您的电路原理图以及输入/输出电压预期? 我们将帮助您进行分析。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我附加了简单的电路图。  但不清楚如何添加文件。 如果附件有任何问题,请告诉我,以及如何发送。

    Regardse2e.ti.com/.../A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    感谢您分享方框图。  

    我不一定会看到运算放大器配置方式有任何问题。 不过、稳压器提供+9V 电压、然后电荷泵提供-9V 电压。 这是在不同的时间发生的。 建议同时供电。 我建议在电源中添加一些 TVS 二极管。 额定电压为10-12V 的 TVS 二极管应该正常。  

    您可能还需要尝试使用外部工作台电源测试此电路。 同时提供+/-9V 电源、并测量流耗。 这将使我们能够确定运算放大器或电源是否存在问题。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamara。

    感谢您的大力支持。

    我确认了上电顺序、没有问题。

    顺便说一下、我在电路的 SPICE 仿真中发现了奇怪的现象。

    如果我在放大器的两个输出端添加了额外的电容器并增加了电源的输出阻抗。 然后电力线电流开始振荡。

    (有关电路、请参阅附件)

    电容值:3500pF (我知道它是不合理的值...)

    输出导向:200欧姆(由于电荷泵 具有高输出阻抗。)

    仅发生一种情况(电容器或输出阻抗)、不会发生这种情况。

    使用 OPA277是否合理?

    我怀疑我们的问题与上述现象类似。

    当然  、除了杂散 capacitor.e2e.ti.com/.../CircuitDiagram_2D00_2.pdf 之外、我们的电路上没有任何额外的电容器

    是否有任何解释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    电路的输出端是否有电容器? 我的印象是它是纯阻性的。 输出端的电容值是多少? 您知道、这些电容器可能会导致电路不稳定、这可以解释这里的情况。  

    您能否与我分享所有组件(功率、运算放大器和无源器件)的原理图、包括值和器件型号? 这将帮助我们确定问题。

    此外、您是否添加了 TVS 二极管?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OP_5F00_AMP.pdfGoodDay Tamara

    很抱歉迟到了。 (昨天我无法登录 TI 网站。)

    在我的原始电路中、运算放大器的输出端当然没有电容器。

    我特意添加了电容器、以便通过 SPICE 仿真产生类似的振荡。

    (我希望这可能是解决此问题的任何提示。)

    如果没有额外的电容器、输出始终完全稳定。 (通过 SPICE 仿真。)

    在这种情况下、输出稳定、但-9V (负)电源线非常不稳定。

    我在+9V (正极)电源线上找不到任何问题。

    如其他信息所示、当我们在输出端添加800pF 总电容器时、输出(-3.3V)变得不稳定。

    (使用实际电路板、而不是 SPICE。)

    如果我们移除电容器、它是稳定的。

    这种现象是否合理?

     

    我附加了电路的详细信息。 请找到它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    感谢您与我分享这些附加信息。  

    更确切地说、负电源上是否存在800pF 现象? 当输出端有800pF 时、它会不稳定、但当您移除它时、它会变得稳定? NJW4191R 1µF 使用1 μ F 电容器、您是否遵循了这一要求?

    如您所知、我们建议我们的运算放大器电源同时供电。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我的信息不够。

    为了重复类似的现象、我尝试了以下2项。 (所有测试均使用 SPICE 仿真执行。)

    项目1(已通知)

    我在连接了额外的电容器

    和 GND 之间的差分电压

    和 GND 之间的电流

     

    有关 NEG-B 和 POS-B 及其位置、请参阅附件。)

    因此、我没有为电荷泵 IC 连接电容器。 (输出端的原2.2uF 电容器。)

    项目2 (新查找)

    如果在 OPA2277的引脚2和3之间连接了小型电容器(小于40pF/额外电容器2)。

    (移除了500pF 电容器。)

    在这种情况下、负电源电流变得不稳定。

    因此、我们的电路似乎没有足够的裕度来限制任何电气限制。

    有关电容器位置、请参阅附件。

     

    我在实际安装的 PCB 上尝试了一些测试。

    为 OPA2277和电荷泵 IC 添加电容器。

    电源单元提供-9V 电源。

    但任何对策都没有效果。

    我们将在本期中讨论2周以上。

    欢迎提供任何帮助或建议。

    此致。

    e2e.ti.com/.../Sim_5F00_data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     

    下面是我的新发现。

     

    暴露焊盘从9V 释放出来(目前它与-V (=-9V)连接,奇怪的现象消失了。

    或者将外露焊盘连接到 PCB GND、我们得到了相同的结果。 (改进)

    仅连接至-V、我可以在-9V 电源电流时看到奇怪的振荡。

    但在规格表中、指定连接到-V

    看起来与-9的任何耦合都会导致此问题。

     

    我的问题。

    1. 是否可以解释上述现象? 一切都很好。

    2. 外露焊盘是否可以浮动或连接 GND?

     

    我想知道 OPA2277外露焊盘的内部连接。

    它只是与硅芯片的背面相连吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    感谢您提供更多信息。 我们建议将 OPA2277的焊盘连接到 V-以确保正确使用。 在您的情况下、它将连接到-9V。 这显示在数据表第4页的数据表中、其中显示了 OPA2277 DRM 封装的引脚配置。

    Tamara