This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 EF 上拉

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852413/xtr111-xtr111-ef-pull-up

器件型号:XTR111

您是否有针对 EF 引脚的建议上拉电阻器值?  这将用于使用3V 逻辑。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    EF 数字输出(开漏)具有1uA 的典型泄漏电流和0.8V 的低电平电压、同时能够灌入2.2mA 电流。  应使用10kOhm 至100kOhm 范围内的上拉电阻器。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你路易斯!