我的理解是、当在默认模式"分流和总线、连续"下运行时、INA219将读取所需的总线电压样本数(1、2、4、... 128、基于 BADC)、然后在分流电压上切换并读取所需的样本数(1、2、4、... 128基于南共体)。 是这样吗?
在读取分流电压时、可以安全地假设总线未读取任何样本? ...还有相反的情况?
我有一个周期性低功耗信号、在该信号中、我可以获取许多分流电压样本并在许多周期内获得平均值。 然后获取相同总线电压信号的相同样本数并得到平均值。 然后使用2个平均值来计算平均功耗。
如果我将 INA219设置为仅连续读取分流电压并将其设置为128个样本、它是否仅读取分流电压样本(因此、如果在68ms 内读取、则不会丢失任何样本)?
如果我只读取分流电压、如何知道转换何时完成(因为这是总线电压寄存器的一部分)?
基本上、我需要知道读取序列、以便在分流电压连续模式下正确读取分流电压。
非常感谢。