This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:为超级电容器充电时电流限制滞后

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858372/lmp8646-lag-in-current-limiting-when-charging-supercaps

器件型号:LMP8646

大家好、

我使用 LMP8646将用于为5F 电容器充电的电流限制为4V。 我利用在线 webench 设计工具来确定组件值、并将电流限制设置为20mA。 我有一个工作台电源为设置为4V 的稳压器供电、该输出连接到 LMP8646系统和电容器。

当我启用电源时、到电容器的测量电流从高电平(约350mA)开始、并在电容器的电压达到约2.4V 时稳定在大约100mA。 电压大约为3.1V 时、电流降至82mA、并保持该值、直到电容器完成充电。  

我的第一个问题是:为什么电流限制需要这么长时间才能生效?

我的第二个问题是:确定组件值时必须计算错误、因为我希望电流限制为20mA、而不是82 - 100mA。 为了降低电流限制、我认为我需要更改 Rout 的值。 如果这是正确的、我需要较低或较高的 Rout 值吗?

非常感谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您使用该论坛回答您的问题。

    请注意、大多数(并非所有)输入可能高于电源电压的电流感应放大器具有较高的输入偏置电流、并且偏移会限制较低输入电压下的精度。  

    如果您可以共享原理图并给出一些值、这样我就可以看到您可以预期的错误类型、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、您不知道如何对 LMP8646进行编程。 因此、我们无法提供帮助。

    请保持友好并发布您的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我已经关闭了线程。  如果有任何更新、请发布。