This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:TS321IDBVR:客户想要了解失调电压与温度间的关系曲线、涵盖整个温度范围(-40°C 至125°C)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867066/ts321-ts321idbvr-customer-want-to-know-the-curve-of-offset-voltage-vs-temp-covering-full-temperature-range--40c-to-125c

器件型号:TS321

你(们)好

TS321IDBVR:客户想要了解失调电压与温度间的关系曲线、涵盖整个温度范围(-40°C 至125°C)

请提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我找到了2005年采集的20个样本的数据。  

    这是这些样本的绝对 Vio 与温度间的关系。

    以下是相同数据集的25C 标准化结果。

    这只是样本数据、其他样本的执行方式可能不同。