This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:短路情况

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859203/lm358-n-short-circuit-conditions

器件型号:LM358-N

在数据表中、短路电流典型值为40mA。

如果电源电压为9V 且 Vo 与 GND 短路、则 LM358-N 上的总功率为360mW。

在数据表第4页上、DSBGA 绝对最大功耗典型值为435mW。

 

在9Vin、Vo 短路条件下、LM358-N 是否能够在没有额外保护电路的情况下承受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李丁、

    为器件提供某种短路保护是一种好的做法、即使数据表中指示最大值也是如此 输出电流大约为40mA、与 V+电源的幅度(< 15V)无关。  

    360mW 的热耗散已经是最大功率耗散的83%。 通常、输出短路应持续时间较短。 IC 功率耗散的增加将导致器件最终因结温过高而出现故障、数据表第12页的底部对此进行了说明。

    此致、

    Raymond