This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:TLV2371 ESD HBM/CDM/MM 数据

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2370, TLV2371
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865984/tlv2371-tlv2371-esd-hbm-cdm-mm-data

器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件:TLV2370

你(们)好,先生


您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    TLV2371没有数据表额定值。 我确实找到了日期为3/15/2001的 TLV2370的 ESD 样本数据。 TLV2370是 TLV2371、但它有一个用于关断的额外引脚。 HBM 的测试电压高达4kV 并通过测试(2kV 是其他 TLV237x 器件型号作业的最高测试电压)。 MM 传递到300V。 CDM 达到750V,但没有经过更高的测试。 四路电压经测试高达1500V、并通过测试。 这是样本数据、而不是数据表额定值。