This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:放大器论坛

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, OPA2170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856880/opa2990-amplifiers-forum

器件型号:OPA2990
主题中讨论的其他器件: OPA2170

您好!

我们可能需要采用 VSSOP (8)封装的 OPA2990。

大家好

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    采用8引脚 VSSOP 封装的 OPA2990目前未列入我们的计划中、因此在器件采用该封装之前可能需要一年或一年以上的时间。 该器件的关断版本 OPA2990S 将在10引脚 VSSOP 封装中 RTM、目前可提供预量产样片。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    真遗憾。

    谢谢你。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    10引脚 VSSOP 封装是否适合您? 您可以连接器件的关断引脚、以便始终启用放大器。

    我们还提供采用8引脚 VSSOP 封装的 OPA2170、与 OPA2990非常接近。 OPA2170适合您吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我现在将 OPA2170与8引脚 VSSOP 搭配使用。 由于 OPA2990具有更高的输出电流能力(OPA2990为80mA/-80mA、OPA2170为17mA/-20mA)、因此我将进行更改、而无需也更改 PCB。

    谢谢你

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您关注 OPA2990。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    谢谢、

    Tim Claycomb