This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226警报响应时间

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856374/ina226-ina226-alert-response-time

器件型号:INA226

大家好、

 

我只能找到有关 INA226警报引脚响应时间的很少说明(当发生过流或过压时)、唯一的说明如下:

 

`s 看起来不正确、当 CT 时间为1.1ms 时、警报响应时间约为100us、但当 CT 时间为140us 时、响应时间为1ms。

我不n`t 此数据是否正确、您是否对 INA226 ALERT 引脚@不同的 CT 时间有响应时间说明?

非常感谢。

 

此致、

阳光明媚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    你是对的。 需要在数据表中交换图28和29的转换时间。 图28用于转换时间为140us 的情况、图29用于转换时间为1.1ms 的情况。

    您可以参阅图19、了解在每次转换后都会检查警报限值。 因此、如果器件仅测量分流电压、则绝对最大警报响应时间将始终小于2*t_CT。 如果测量总线电压、则分流电压限制事件的最大警报响应时间小于2*t_ct_shunt + t_ct_bus。

    通常、警报将在一个转换周期内响应、如图28和29所示、 但理论上、如果分流电压非常接近限值并且缓慢上升到限值、则可能需要一个以上的转换周期、从而导致 ADC 读取的平均值恰好低于第一个周期的限值。 对于第二个周期、ADC 将具有完整的转换时间来测量大于限制的分流值。这种现象应在很大程度上取决于工程师如何设置限制以及负载电流如何达到其过流条件。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    `s 感谢您的详细评论、非常清楚。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    不用客气。

    最棒的

    Peter