This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4051:具有以下参数的类似器件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4051, TLV4041, TLV7032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857009/tlv4051-similar-device-w-following-parameters

器件型号:TLV4051
主题中讨论的其他器件: TLV4041TLV7032

大家好、  

我们是否有一个类似 TLV4051的器件、具有在超过阈值时锁存输出的附加功能。 如果可能、它仍然需要相同的推挽功能。

首选双通道或四通道、但单通道是可以的。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用很有趣。  我没有即时解决办法,但我有几个澄清问题。  是否希望输出在输出变为高电平或低电平时锁定?  您能否分享驱动比较器反相引脚的内容?  我曾看到过一些实例、在这些实例中、我可以使用外部反馈来创建锁存功能、但这实际上取决于您的电路的详细信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    应用仍处于设计阶段、因此它们可以将其锁定为高电平或低电平。 反馈是、如果没有更简单的解决方案、他们将添加一些外部逻辑来创建锁存器。 我们是否有任何单页或示例可以分享?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们很可能需要添加外部逻辑。  如果应用仍处于设计阶段、则通过在反馈中放置二极管、可以更轻松地在同相配置中直接锁存输出。  附件是我所指内容的一个示例。  我们的许多器件具有已知的启动条件、因此根据所监控的内容、输出可用于移动输入、并在输出变为高电平时导致锁存。  TLV7032就是这种器件的一个很好的示例、但该器件需要外部基准。  您最初提到的 TLV40x1系列也具有已知启动条件、因此可以将相同的概念应用于锁存同相配置、例如 TLV4041。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck、感谢你们的帮助!