This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA207:VIN+、Vin-输入电压、无与电源间的关系

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA207
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855813/ina207-vin-vin--input-voltage-without-vs-power-supply

器件型号:INA207

大家好、

您是否建议、

VIN +和 VIN-引脚上可接受高达80V 的电压。

关于这一点、即使 Vs 引脚未提供电压、也存在任何问题吗?

谢谢

此致

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    INA207上的最大绝对共模输入电压(VCM)范围为-16V 至+80V、与电源电压无关。 因此、是的、VS 引脚上可能没有电压、如果输入引脚上存在该 VCM 范围、则仍然可以。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测