This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2402-Q1:TLV2402更高的电源电流

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854642/tlv2402-q1-tlv2402-higher-supply-current

器件型号:TLV2402-Q1

尊敬的论坛成员:

如果器件输出饱和(但是、未加载!)、我遇到了电源电流过高的情况。 其中一个通道用作比较器、另一个通道用于线性模式。

如果比较器输出稳定至 VSS、则电源电流为5、5uA、在 VDD 下、电流为13uA ("+"输入连接至1、2V、"-"连接至 VSS)

如果两个通道都以线性模式运行、则消耗的电流为1、7uA (对于这种情况、"比较器"通道形成一个单位增益缓冲器、"++"=1、2V)。

电源电压为7V (单电源应用)。

此属性对于此设备是否正常? 如果是、 您能不能理解为什么尽管输出保持未连接状态、电流消耗会发生变化?

您能否建议一种解决方案、因为对低电流的需求是我的设计的关键。

提前感谢!

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    除 IDD 不等于 ISS 之外、一切都正常。 输入电流应实际为零。 与开路输出耦合意味着正负电源电流必须相等。  

    我在电源电压为2.5V 时测试了电源电流(7V 或16V 的结果类似)。

    输入电压是 X 轴。 比较器模式差分电压从-2.5V 扫描到+2.5V。  线性模式单位增益输入 电压在-0.1V 至2.6V 范围内扫描

    当输出为完全 VOH 或输出接近 VOL 时、电源电流会增加。

    我检查了其他 Q1额定双路运算放大器的电压为7V、但功耗没有降低。 对比较器进行过冲配置时、可将输出电压限制在低于 VSS 到 VDD 的范围内。  我以前没有这样做、但会尝试实现这个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢调查。 需要注意的是、使用 TINA 模拟'2402在比较器模式下(当输出为 L 时)电源电流仍然为1、78uA、而4、15mA (!) 水平。

    也许大差分信号会改变2402的内部偏置。  

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    是的、偏置对非线性运行很敏感。 我无法通过电路使器件保持线性并执行比较器功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    没问题,感谢 VM 的努力!

    Regads、

    Joseph