请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4551 您好!
我正在尝试仿真使用 THS4551差分放大器的低通滤波器的相位裕度(稳定性仿真如下图所示并随附)、仿真显示出极低(5.74deg)的相位裕度。 此电路已在 PCB 布局中实现、因此我正在寻找任何方法来在不显著修改电路拓扑的情况下提高相位裕度(添加一个或两个组件可能是可以的、但没有重大拓扑更改)。 是否有任何改进此电路相位裕度的建议方法?
谢谢、
Nick