请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1805 大家好、
我想确认图22的测试条件。 最大持续电流与环境温度间的关系。
当电压为5V、12V、21V、30V、40V 时、有一些曲线。 我认为这些值是电源电压。 正确吗?
我还想确认 TLV1805的典型输出电流为100mA。 100mA 输出电流与环境温度间的关系是否存在任何数据?
此致、
Yoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想确认图22的测试条件。 最大持续电流与环境温度间的关系。
当电压为5V、12V、21V、30V、40V 时、有一些曲线。 我认为这些值是电源电压。 正确吗?
我还想确认 TLV1805的典型输出电流为100mA。 100mA 输出电流与环境温度间的关系是否存在任何数据?
此致、
Yoshi
Masayoshi、您好!
理论上、电荷泵可以提供几十 mA 的电流、具体取决于可接受的纹波量。
限制因素是可为电荷泵电容器充电的峰值充电电流以及电容器 ESR 和二极管电阻。
此处所述的电荷泵电路预计不会持续提供高电流、而是为比较器和下拉电阻器提供足够的电流、并使旁路/储能电容器保持充电状态。 用于快速驱动栅极的峰值驱动电流将来自已充电的10uF 旁路/储能电容器。 1805将峰值电流限制为100mA。 这些峰值电流在加电后的第一个周期内发生、直到储液罐电容器充电。
有关基本电荷泵输出电流计算、请参阅本应用手册的第4.1节:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva398a/slva398a.pdf
请注意、这是纹波电压和效率之间的折衷。 一切都很完美