This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA859:断电期间输出的怪异行为

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806119/tina-spice-opa859-weird-behaviour-of-output-during-power-down

器件型号:OPA859
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在断电情况下、我尝试确认 OPA859的阻抗。 事实证明、数据表中规定的"高阻抗"(P19位于底部)不遵循 SPICE 模型。

请参阅以下图片:

以下是正常运行期间的输出、其中+IN 接地、输出电平由输入偏移定义。

这是断电条件有效的条件、输出电平应由输出阻抗和1k 电阻形成的分压器网络定义。

相反、输出阻抗似乎极低、从而将运算放大器输出上的压降降至50mV。

现在、如果我完全断开运算放大器的电源轨、我会得到以下结果:

这是 SPICE 模型的缺陷吗? 我在这里有什么问题吗?

e2e.ti.com/.../OPA859-_2D00_-PD-status-VS-output-impedance.TSC

此致

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emmanouil、您好!

    打开 SPICE 模型并输入宏、以查看建模了哪些参数、哪些参数不是...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai、

    我没有看到有关断电输出阻抗的信息。 你是对的。
    在断电条件下、是否有关于 OPA859输出阻抗的任何信息?
    我仍然需要这些信息来完成我的项目。 数据表中没有具体的参考。

    有人可以提供帮助吗?

    此致
    Manos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emmanouil、您好!

    您已经阅读了整个第9.4.2节、尤其是输入保护二极管可能导通的通道?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的建议。 确实有一个与保护二极管相关的低输出阻抗基准。 我会认为它已经解决了。

    此致

    Manos