This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:+ve 输入端子上的负电压

Guru**** 2502325 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701-Q1, TLV3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806154/tlv3701-q1-negative-voltage-on-ve-input-terminal

器件型号:TLV3701-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3701

  您好!

我使用 TLV3701-Q1作为比较器电路。 请找到所附的电路。

这里的12V 来自电池。 因此、对于该设计、我必须考虑电池反向情况。 我已检查 TLV3701数据表以了解输入端子电压范围能力。

声明-0.1V 至 VCC+5V (随附数据表快照)。 我想直接测试它。

测试方法:

----------

1.首先检查正常操作:  

INV 端子- 5.538V (在分压器和二极管后面)

非反向引脚- 2.73V

输出- 0V

2.电池反向状态:(在1Mohm 电阻器上施加-12V 电压)(预期损坏、但观察结果如下)

INV 端子:- 0.511V (在分压器和二极管后面)

非反向引脚- 0.5V

输出- 3.29V

有人能解释一下这种情况是如何发生的? 是否有任何内部结构(我在数据表中找不到)。

提前感谢。

谢谢、

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我会添加保护电路、使两个输入电压始终处于建议的共模输入电压范围内。

    您可能还需要读取此主题:

    e2e.ti.com/.../800068

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、您好!

    如 Kai 所述、如果您将反相端子拉至-0.5V、则会看到输出反转、因为您远超出指定的输入范围。

    TLV370x 具有"超出电源轨"输入、允许输入电压比 Vcc 高5V (并非所有器件都具有此典型值)。 因此、使用3.3V 电源时、"合法"输入范围为-0.1至+8.3V。 但它不像负电压。

    尝试添加一个与齐纳二极管并联的肖特基二极管、以将反向电压保持在大约-350mV。

    您还可以使用中点二极管钳位"拆分"分压器、如以下应用手册中的第2.9.2.1节所示:

     http://www.ti.com/lit/an/snoaa35/snoaa35.pdf