This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904V:Vos 规格

Guru**** 1222200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904V
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815033/lm2904v-vos-spec

器件型号:LM2904V

您好!

 您能为我提供   以下 LM2904V 和 LM2904AV 规格吗? 我无法从 TI.com 上的数据表中找到详细规格, 如果您能与我分享更新后的数据表,那将会更好。

 

P/N

Vos (最大值

25°C 时)

Vos (最大值

40°C 至125°C 时)

LM2904AVQDR

LM2904VQDR

3mV?

 此致、

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone、

    LM2904AVQDR 25C 最大值为+/-2mV、 全温度为+/-4mV

    LM2904VQDR 25C 最大值为+/-7mV、 全温度为+/-10mV