This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:与 RTD 传感器一起使用

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, XTR108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810466/pga309-usage-with-rtd-sensor

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: XTR108

您好!

我将重新打开该主题、以检查是否发布了任何有关 RTD 使用的文档。  

我想将 PGA309用作 RTD 4线激励和信号调节器。  

有可能吗?  

谢谢你

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    PGA309是一款桥式传感器调节器解决方案、(应变、负载、体重秤)。  它执行传感器线性化和电桥校准。  执行电桥校准时、它可以使用外部电桥电阻器甚至外部 RTD 来感测电桥传感器的温度。  但是、并不是专门设计为 RTD 测量/调节器解决方案。  我们提供 XTR108作为专为 RTD 应用设计的双线发送器/调节器。

    谢谢、此致、

    Luis