This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:能否将 ILIM 引脚上的电压用作电流监控器?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802057/opa549-hirel-can-i-use-the-voltage-at-the-ilim-pin-as-current-monitor

器件型号:OPA549-HiRel

您好!

能否将 OPA549-HIREL 的 ILIM 引脚处的电压用作电流监控器?

本源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此设备的应用工程师将在周五返回办公室时回复您的询问。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benyuan、

    不能、ILIM 引脚不能以这种方式使用、因为流经该引脚的电流与输出电流无关。 该引脚只是设置一个基准点来与输出电流进行比较以限制输出电流、输出电流感测在内部完成。

    最棒的
    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!