This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:分立式 FDA 设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, THS4521, THS4520, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808464/tlv9002-a-discrete-fda-design

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件: THS4521THS4520THS4551

您好!

我的客户希望使用 TLV9002设计 FDA 来替代 THS4521设计。  您能帮助您进行这方面的思考吗?  谢谢。  

e2e.ti.com/.../3414.1.TSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    THS4521是 µs:145MHz (AV = 1V/V)压摆率:490V/μ s、TLV9002 是单位增益带宽:1MHz。  我看到仿真是50Hz。

    760mV 电源的用途是什么?

    这是一个开始。 它仍然需要一些改进。

    e2e.ti.com/.../9002.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron。  

    感谢您的设计,它很有帮助。  关于760mv、我将与他们一起检查。 基本上、它是一个偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岳、

    我查看了最初的 THS4521 ckt -对于双极输入 FDA 而言、这些是非常高的 R 值。 如果您需要使用它们、您可能会考虑 CMOS FDA -这种情况很少见、但请查看  

    THS4520或 THS4521、3.3V CMOS FDA。 FDA 在设置输出 CM 电压的简单性方面具有很多优势-我还注意到一个单独的运算放大器使用 Vcc/2驱动 CM。 大多数 FDA 将在内部默认为 Vcc/2、而无需外部驱动器-只需一个去耦电容器、不确定 THS4520的情况。  

    如果您不需要使用这些非常高的 R、请将其向下移动并查看改进得多的(与 THS4521相比) THS4551 FDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    这是只需要一个 TLV9002的电路、它会将输出转换为-90mV 输入失调电压的中心。 如果90mV 失调电压是无用的信息、那么我建议将输入交流耦合并使 R1和 R6为200k 欧姆。 注意 V2不需要。

    e2e.ti.com/.../9002_28002300_2_2900_.TSC