This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4171:如果输入信号共模电压超出规格范围,会发生什么情况?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4171, OPA172, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798648/tlv4171-what-will-happen-if-input-signal-common-mode-voltage-is-out-of-range-of-spec

器件型号:TLV4171
主题中讨论的其他器件: OPA172LM7705

大家好、

我的客户在使用 TLV4171时有疑问。 其输入信号共模电压有可能超过规格范围(V-)-0.1 ~(V+)+2。 尽管客户知道 TLV4171的性能在超出规格时无法保证、但他们希望知道  当输入信号共模电压超出范围时 IC 会出现异常的(统计)概率。  请帮助检查此问题。 谢谢。

B.R、

Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    典型值为正负一个标准偏差(68%的器件)。 但是、最小值或最大值意味着大多数器件都处于该范围内。 因此、不建议在最小或最大范围之外运行、因为大多数器件会出现异常行为。 我建议使用符合您规格的不同运算放大器。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    您不想发生什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    您的客户正确的做法是、在共模电压范围之外运行时、不能保证性能。 但是、当在(V+)- 2V 和(V+)+0.1V 之间的共模电压下使用 TLV4171时、它将正常运行和运行、但性能会显著降低。 为了说明性能会降低多少、我建议查看 OPA172数据表中的第8.4.1节(将电气特性表中的典型性能与表3中显示的性能进行比较)。 我还建议阅读"具有互补对输入级的运算放大器:设计的权衡因素是什么?" 以了解性能下降的原因以及为何仍然在共模范围之外运行。

    但客户无法施加比正电源高0.5V 的输入信号(请参阅绝对最大额定值表)、因为这会导致内部 ESD 二极管导通。 如果预计会出现这种情况、则流入器件的电流必须限制在10mA 以下(如果预计经常发生、最好小于1mA)、否则可能会发生损坏。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。 我将向客户解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要任何其他信息、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    客户想要再次确认-  当 TLV4171 在(V-)–0.5V 和(V-)之间的共模电压下使用时(但性能会显著下降)、它是否能够正常运行和运行。 客户应用场景的共模电压降将比 V-低0.5V、因此客户需要确保 TLV4171仍然正常工作(即使性能降低)。

    谢谢、

    Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    如果性能下降、它无法正常工作。 降级和显著降级之间的区别是什么?

    这很简单、器件的额定工作电压在大于(V–)–0.1V 的共模输入电压下正常工作。 如果您采取更消极的态度、您将自行承担风险。

    顺便说一下、您可以借助 LM7705解决该问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    当输入低于负电源0.5V 时、器件不会损坏、但由于器件的输出电压摆幅限制、器件将无法输出正确的输出电压。  

    谢谢、

    Tim Claycomb