This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:TLV3502

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TLV3502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800577/tlv3502-q1-tlv3502

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502

我在 TLV3502上有3.3V 偏置电压、VSS 为 GND

我将把它用作快速过零检测器。 INV 引脚上的正弦波振幅<=100mV、NI 位于 GND。 利用输入 CM、 使其比 VSS 低至-.2V。

芯片是否能够提供脉冲输出:当输入为+(>GND)时,输出将为 LO (GND);当输入为-(<0)时,输出将为 HI (3.3V)?

这是一个低频应用。 <10kHz。

感谢有关此应用程序或更好建议的任何评论。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    只要输入电压保持在指定的输入电压范围内(+3.3V 电源下为-0.2V 至3.5V)、输出就会正确。

    如果超出此范围、则可能会出现不正确的输出。

    如果您无法保证输入电压可能超过-0.2V、则在输入端添加一个(小型)串联电阻以限制钳位电流。 请参阅 TLV3502-Q1数据表中的第7.3.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、只会位于安全侧。