This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:OPA2365在雷达应用中优于 LMC6482的优势

Guru**** 1471260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA2365, OPA2364, CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798843/opa2365-advantage-of-opa2365-over-lmc6482-in-radar-application

主题中讨论的其他器件:LMC6482OPA2365OPA2364CC2538

您好、TI、  
       OPA2365优于 LMC6482有任何优势、 目前、我们将 LMC6482运算放大器用于(CDM324) 24GHz 微波传感器信号放大、但系统中存在一些噪声、会对系统产生一些误触发、因此我们可以在平面上将 LMC6482替换为 OPA2365、因为 OPA2365专门用于低噪声、短距离和中距离雷达应用  

1.当我用 OPA2365替换 LMC6482  时、结果 O/P 没有变化...?
OPA2364优于 LMC6482的优势是什么?
这是否有助于避免 OPA2365放大部分之间的射频干扰...?
4.如何减少 OPA2365放大器中的射频干扰....?

微波 O/p 在放大后将连接到 CC2538、而有用于无线通信的 Zigbee、每当它尝试无线发送东西时都会产生射频干扰
请任何人指导我如何解决此问题并确保系统可靠  

谢谢、  
Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    1.您谈论的是 EMI 抑制还是放大器噪声? OPA2365具有高得多的带宽、这可能会增加总放大器噪声、因为您必须将输入噪声乘以 SQT (带宽)才能获得总噪声。
    2. OPA2365是零交越器件,因此失真较低。
    3./4. 如果这是辐射 EMI、您可以尝试使用法拉第笼或电路屏蔽、还可以减小布局中的环路尺寸。
    -Sean