This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:有关输入摆幅范围的规格

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798427/lmh6518-specifications-regarding-the-input-swing-range

器件型号:LMH6518

您好!

我在浏览 LMH6518的数据表、我无法找到前置放大器设置为10dB 和设置为30dB 增益时的最大输入摆幅。

假设我们有0.92Vpp、前置放大器设置为10dB、阶梯衰减设置为-20dB。

然后、我们应该具有0.92V * 3.16V/V (10dB 前置放大器)* 0.1V/V (-20dB 梯形衰减器)* 2.77V/V (固定增益输出运算放大器8.86dB)= 0.81Vpp

否、假设我们已将前置放大器设置为30dB 增益、并将梯形衰减设置为-20dB。

然后、我们应该具有0.92V * 31.6V/V (30dB 前置放大器)* 0.1V/V (-20dB 梯形衰减器)* 2.77V/V (固定增益输出运算放大器8.86dB)= 8.1Vpp

我知道0.92V * 31.6V/V 是不可能的、因此最大输入摆幅(前置放大器增益设置为30dB 时)是否减小10倍? 喜欢92mVpp?

只需查找确认即可。

提前感谢

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manos、您好!

    我将研究该器件的输入摆幅值。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 该器件的共模电压范围(CMVR)可在模拟 I/O 下找到、对于1.2V 中点、最小值为1.9Vpp。 任何大于此范围的输入信号电压都可能开始削波。
    如您所注意到的那样、如果增益非常高、那么由于您可以设置的输出钳位、输出将针对小于1.9Vpp 的输入进行削波。
    -Sean