This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:Theta JC (底部)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830665/ths4031-theta-jc-bottom

器件型号:THS4031

大家好、

我们的客户需要 THS4031器件 (SOIC 封装)的 θ JC (底部)热阻。

数据表中未给出这一点。 我们是否有这方面的数据?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    是的、我可以为您获取此数据。 THS4031热模型是在我们使用 θ JC (底部)规格之前创建的。 我将要求快速解决问题、但可能需要两周时间才能收到新模型。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我知道。 非常感谢您对此进行了研究。 我们将等待您的更新。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    以下是更新后的值。 很抱歉、SOIC 封装实际上没有 Theta JC 底部、因为它在封装上没有散热焊盘。 但是、其他值应有助于计算更精确的温度。 下面是一个文档的链接、其中介绍了如何充分利用测量结果。  

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    结果- Theta JA-High K 123.8.
    结果-θ JC、顶部 67.0
    结果- Theta JB 65.8.
    结果- psi JT 18.5.
    结果- psi JB 65.4.
    结果- Theta JC、底部 不适用

    此致、