主题中讨论的其他器件:TL331、 INA303
您好!
我正在设计基于 MOSFET 的三相逆变 器、需要一个运算放大器在直流负极侧进行基于分流器的过流检测、并且我计划使用增益为20的 INA180A1、后跟用于过流的 TL331比较器 protection.Comparator 基准设置为2.5V。
1)是否会在2uS 内检测过流?
2) 2)是足够用于 OC 保护功能的压摆率和带宽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计基于 MOSFET 的三相逆变 器、需要一个运算放大器在直流负极侧进行基于分流器的过流检测、并且我计划使用增益为20的 INA180A1、后跟用于过流的 TL331比较器 protection.Comparator 基准设置为2.5V。
1)是否会在2uS 内检测过流?
2) 2)是足够用于 OC 保护功能的压摆率和带宽。
您好 Bharath、
感谢您考虑使用德州仪器。 根据您提供的详细信息、我假设相对于正向电流方向、您的 IN-引脚位于高侧或分流器、而 IN+位于分流器的低侧。 我还假设您将 INA180输出直接馈送到 TL331的 IN+引脚、并将2.5V 基准电压馈送到 TL331的 IN-引脚。
1、 假设您的 OC 事件轨为 INA180、INA180输出最多将采用2.5V/(2V/us)=1.25us 来创建一个输出、该输出将触发 TL331。 该时间也仅在器件之间只有寄生电阻和电容可以忽略不计时有效。 对于 TL331、它不太清楚、我需要与该产品线的人员进行验证。 数据表声称、您应该能够根据上拉电阻器和负载电容器计算响应时间、但表中的典型值与我的计算结果不同。 我计算的响应时间为-rc*ln (1.4V/5V)=-(5.1e3)*(15E-12)*ln (1.4/5)=97.4ns。 该表显示为0.3us、这实际上可能对应于最大3sigma 而不是典型值(需要咨询产品线代表、我的产品是电流分流监控器)。 在此期间,为了获得估计值,我将使用-3*(您的上拉电阻器)*(10pF 引脚电容器+输出上的任何附加电容器)*ln (您所需的电压/上拉电压)。
2. 视情况而定。 我建议您在 TINA 或其他一些 SPICE 程序中构建 OC 电路并进行测试。 此外、一旦您这样做、您就可以向我们提供您的 OC 条件的图片、这将有助于确定是否可以用于您。
您好 Bharath、
您是否已了解具有内置 H/L 过流检测比较器的 INA303?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TI_2D00_INA303.pdf
您好 Bharath、
我联系了 TL331上的比较器团队。 TL331的响应时间可分解为内部传播延迟和外部 RC 上升时间。 对于传播延迟、这与过驱电压有关。 较新的比较器数据表通常具有相关的图形。 它应该具有指数衰减特性、如下面显示的示例图。 根据图5、我们可以构建自己的。 通过生成您自己的公式、您可以利用 Excel 来生成一个公式、以指数方式匹配该行。 也可以手动推导系数。 如果您愿意推导、 本站点 将说明您将如何执行此操作。 基于此、我派生了我在随附的 Excel 文档中找到的自己的系数。 使用这些系数、您可以估算小过驱电压(<100mV)下的传播延迟。 在100mV 过驱电压以上、您可以假设传播延迟时间为100mV、并添加 RC 充电持续时间以确定响应时间。 在 Excel 文档中、y 对应于以微秒为单位的传播延迟、而 x 对应于以 mV 为单位的过驱。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TL331.xlsx
对于将输出电容充电至特定值、您可以使用方程式 V (t)=Vo (1-exp (-t/RC))。 根据图5、如果 CL=50pF、我认为他们的探头电容可能是拼写错误、因为 Vo 在~10us 后应接近1.622V。 5pF 将生成更接近显示内容的曲线。 因此、我将此主题转发给他们的团队、供他们评论。
现在、我想您可以通过以下公式求和来估算响应时间:(INA180压摆持续时间)+(INA180输出电容充电至2.5V 持续时间)+(TL331传播延迟)+(TL331输出电容充电至所需输出电压持续时间)