主题中讨论的其他器件:INA240、 INA293-Q1、 INA240-Q1
嗨、Sirs、
我们使用的是 TI 电流传感器 INA194AIDBVR。 架构如下所示。
我们希望感测 DK_36V_OUT 的电流。 DK_36V_OUT 为36V +/-5%。
即使 DK_36V_OUT 没有负载、INA194AIDBVR 也将输出大约0~0.6V。
我们检查并确保 Vin+和 VIN-的电压差为0V。
我们在无负载的情况下测试了大约20个器件。 所有这些器件的输出值都不同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Sirs、
我们使用的是 TI 电流传感器 INA194AIDBVR。 架构如下所示。
我们希望感测 DK_36V_OUT 的电流。 DK_36V_OUT 为36V +/-5%。
即使 DK_36V_OUT 没有负载、INA194AIDBVR 也将输出大约0~0.6V。
我们检查并确保 Vin+和 VIN-的电压差为0V。
我们在无负载的情况下测试了大约20个器件。 所有这些器件的输出值都不同。
尊敬的马克思:
感谢您选择 TI! 根据您的测试说明、您似乎会遇到此器件上较低 Vsense 条件的问题。 INA194-Q1具有 Vsense < 20mV 时存在的特殊标准、可在数据表的第7.4.2节中找到。 根据上述测试说明、我无法确定您的共模确切位置、但我假设它是36V、基于原理图的命名规则、这意味着对于此测试、您将在案例3中运行、 我在下面的 DS 中发布了这些内容。 您可以在此处看到、在这种情况下、器件将会以不同的方式运行、引脚上可能会出现典型值为300mV 的偏移、这听起来就像您看到的问题一样。 如果 VCM 低于电源电压、则该电压甚至可能会更差
有没有一个特性会将您吸引到这里的 INA194-Q1? 鉴于需要将器件驱动为零、我建议您查看 INA240-Q1 (如果您不需要汽车级、则为 INA240)或新的 INA293-Q1、它们在这些低电平下的运行效果要好得多。