This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:如果输出电压摆幅大于其输出电压、会发生什么情况?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834222/lm324-what-will-happen-if-output-voltage-swing-is-larger-than-its-output-voltage

器件型号:LM324

如数据表所示、LM324具有从0到 V+- 1.5V 的大输出电压摆幅。我想弄清楚当所需的输出电压低于 V+- 1.5V 时会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的输出电压摆幅规格 是不应超过的限值。 输出电压低于输出电压摆幅规格时不应出现问题。 如 需更多信息、我建议观看有关输入和输出限制的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb