This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518SQEVK:LMH6518SQEVK:与信号放大相关的查询

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832435/lmh6518sqevk-lmh6518sqevk-query-related-to-amplification-of-signal

器件型号:LMH6518SQEVK

您好!

我使用 LMH6518 EVM 放大信号。

我将提供 PAM3信号作为放大器的输入和测量输出。

输入侧有一些眼图张开度(眼高为26mVpp)、但放大器的输出会产生噪声(即根本没有眼图张开度)。

我已将增益设置为18.8dB。

以下是供参考的图像。

image1:放大器的输入

图像2:放大器输出

您能就此提供任何建议吗?

此致、

Vishal Dhanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报  

    PAM3是一种频率相对较低的信号、您使用的是900MHz DVGA。 您可能只是看到过多的积分噪声。 您可能会尝试添加输出滤波器、可能位于35MHz 截止区域(我想 PAM3上会出现大约5个谐波)-您能否提供 LMH6518输出接口的详细信息?  

    我怀疑 PAM3没有直流组件? 如果是、还能以大约1MHz 的频率交流耦合输出滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我使用汽车以太网的 PAM3信号作为输入、该输入配置为100Mbps。

    与交流耦合相关、我已经在 EVM 板上进行了返工、并在串联走线中添加了0.1uF 电容器、这些走线连接到 SMA 输出连接器。

    此致、

    Vishal Dhanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、100Mbps 不是将会更小的模拟带宽、而是尝试在传递脉冲波形时尽可能提供噪声 bw 限制。 您是否需要 DVGA 功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、找到所需 BP 滤波器的一种快速方法是查看 PAM 信号的宽带频谱  

    我怀疑这些防遮挡盖会将 HP 角设置得太低、从而产生比必要时更多的噪音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经看到 PAM3信号的 FFT 响应、它看起来包含大约50MHz 的频率。

    之后、我尝试限制放大器的带宽(可通过软件进行配置)、但放大器的输出没有改善。

    此致、

    Vishal Dhanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部带宽限制可能对 SNR 没有太大影响。  

    我的意思是在输出中添加这个-您可以在 sim 中执行此操作、看看它是否会提高 SNR、  

    您可以将该电路粘贴到 LMH6518仿真中、  

    e2e.ti.com/.../60MHz-differential-RLC-filter.TSC