This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:工作温度

Guru**** 2766325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842053/xtr111-operating-temperature

器件型号:XTR111

大家好、

您能否确认绝对最大值下的工作温度意味着"工作环境温度"?

此致、

Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我们不建议您以绝对最大值运行 长时间暴露在 ABS 最大条件下可能会降低器件的可靠性。

    请遵循建议的温度额定值、如下所示:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara-San、

    我知道我们不应使用超出建议温度范围的器件。

    工作温度(绝对最大值)是针对环境温度还是封装表面温度或结温指定的?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara-San、

    是否有任何更新?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    感谢您在我研究这一问题时耐心等待我。 这是"结温"。

    Tamara