This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:INA193 V+电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842251/ina193-ina193-v-voltage

器件型号:INA193

地狱般的团队

我想使用 INA193测量+50V (最大10A)的电流。 始终施加+50V,但是 V+(13.8V)有时在我的系统中被关闭(变为0V)。  是否具备能力?

下面是原理图。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA193.pptx

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa Tamazaki、

    这不应该是问题。 我们的所有电流感应放大器都可以处理这种情况、即施加或同时施加两个电源电压和共模电压。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广圣

    感谢您的回答。 我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki