This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:当输入保持悬空时、OUTP-OUTN 将为0.18V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1300, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839683/amc1300-outp-outn-will-be-0-18v-when-input-is-left-floating

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC1311

您好!

我的客户使用 AMC1300B 设计了以下电路、  

它用于感测直流总线电压。 总体原理图如下所示:

当直流总线未连接时、OUTP-OUTN 将为0.18V、当直流总线短接时、OUTP-OUTN 将为0V。

只要直流总线未短接、0.18V 偏置电压将与施加的直流总线电压一同产生、这意味着(OUTP-OUTN)=k*VDC+0.18V。

使用完全相同的电路、如果我们将 AMC1300B 替换为 AMC1200、则在直流总线未连接的情况下、OUTP-OUTN 将为0V。 不会有0.18V 偏置。  

对于 AMC1300B、我们移除了 INP 和 INN 上的钳位二极管、0.18V 偏置电压仍然存在。

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我怀疑您会看到与 AMC1300相关的偏置电流会产生一些影响、从而导致偏移、可能还有一个很小的增益误差。   如果您查看 AMC1300与 AMC1200的方框图、您会发现输入结构稍有不同。  AMC1200和 AMC1300 均应与低值分流器搭配使用、以最大限度地减小偏移和增益误差的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    谢谢。

    那么、您是指数据表中导致问题的 IB、对吧?

    AMC1200输入直接连接到 Δ-Σ 调制器、因此没有 IB (IB=0)、对吧?

    由于客户正在测量±800V 之类的高电压、因此电压可能为负、因此他们选择的是 AMC1300而不是 AMC1311。

    是否有任何方法可以在不更改感测电阻值的情况下解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您可以执行初始校准以调整偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    AMC1200的 IB=0是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    图31展示了 AMC1200输入结构、该器件中没有偏置电路。