This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:冷备用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835855/lmh5401-sp-cold-sparing

器件型号:LMH5401-SP

LMH5401-SP 冷备用吗? 我们计划将该器件用作具有单位增益的去加重放大器。 当器件断电时、我们将在该器件上进行有源信号转换。 请注意、输入信号也是交流耦合的。  

这很可能是计算残余 RMS 电压的练习、这些电压将通过交流耦合电容器、然后由反馈电路进行分压。  

最好了解该器件是冷备用器件、还是在无偏置时至少能够承受有源输入。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 LMH5401-SP 不能支持冷备用。  断电功能不会故意更改器件内部输入和输出节点的 Z 状态、而是仅关闭偏置电流源。  我不能设想一种方法来隔离两个并联器件的输出、因为冷备件将为运行中的器件提供低阻抗路径。

    尽管如此、您的问题似乎意味着您将不会有与另一个活动器件并联的冷备件、而问题在于该器件在断电时能否处理信号。  您可以确认吗?

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    这不是具有交叉捆绑的冗余接口。 没有其他与此并联的器件。 它是一个1:1映射、但当器件未通电时将出现信号。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能会导致一个问题、即输入端内部存在哪些二极管、当器件关闭时、这些二极管将引导电流。 有时、这是航天部件的变化之一、因此高可靠性组需要回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    在器件断电的情况下、输入端的交流信号可能会根据振幅对 ESD 二极管进行正向偏置。  如果发生这种情况、则必须将电流限制为10mA、以尊重输入电流的绝对最大规格。   

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian、  

    我假设 ESD 二极管正向偏置为+0.7V、VS+电源为0Vdc。 (即(VS+)+0.7V、如 ABS 最大额定值所述。)

    我将需要设计电路并根据预期的输入信号电平评估影响。 我认为放大器 R1/R3输入电阻器应该在这里提供一些限流保护、但我必须进行计算。  

    John