This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV932-N:电流是否从 GND&quot 流向运算放大器输出;有问题?

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854402/lmv932-n-is-current-goes-toward-opamp-output-from-gnd-problem

器件型号:LMV932-N
主题中讨论的其他器件:LMV932

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

如果电流从负载流向运算放大器输出、LMV932942是否能够正常工作、如下面所示的蓝色线

根据客户、其电流为8mA。

问题1. 这个问题吗? IC 是否正常工作?

问题2. 是否有任何信息表明电流会造成 IC 损坏的程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    该器件在8mA 时应该正常。  此设置称为"灌电流"。  放大器的输出能够 将电流从输出节点传递到 GND。

    您的客户需要注意的是、在这种情况下、放大器的输出电压将受到限制。  换言之、放大器尝试灌入或拉取的电流越大、输出电压就越远离电源轨。  这是因为当您接近电源轨时、放大器的灌电流或拉电流能力会变得越来越差。

    您需要向客户了解他们期望在输出端看到的电压。  然后、使用数据表的图6、如下所示。  此图将让您了解运算放大器在给定条件下是否能够灌入所需的8mA 电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel