客户想知道如何测量电源电压抑制比。
您能否提供此指南和设置?
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
注意:已编辑回复以包含链接
您好 Brian、
您可能已经知道了这一点、但重复数据表结果的最佳方法是将给定的测试条件与您的能力相匹配。
一般来说、您需要改变电源电压、然后查看由此产生的失调电压变化。 考虑到测试规格要求0V 输出、我想他们测量失调电压的方法是在运算放大器的输入端施加一个小电压、当输出达到0V 时、 输入上的电压被视为失调电压。 然后、电源电压会通过某种步骤更改、例如500mV 或1V、然后再次测量偏移电压。
底部的注(1)似乎表明测试是在开环中运行的、尤其是在没有增益规格的情况下。 但是、我认为运行此操作的最佳方法是在采用单位缓冲器增益配置的闭环中。 我将在下面添加一个链接供您参考。 该链接将引导您观看 TI 高精度实验室的演示、幻灯片3介绍测量"DC PSRR"、其定义与"KSVR"相同。
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/1232%20-%20PSRR%20-%20slides.pdf
请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
此致、
Daniel