This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:如果输入电流受到限制、器件可以承受的最大输入过压是多少?

Guru**** 1285050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846626/lmp2012qml-sp-what-is-the-maximum-input-overvoltage-the-device-can-tolerate-if-the-input-current-is-limited

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMP2012

LMP2012数据表规定、输入电压在电源电压之外的扩展电压不得超过0.3V。 这是一个常见的规范、因为它防止寄生 p-n 结变为正向偏置。 但是、如果输入电流受到限制(例如由与输入串联的电阻器)、我假设器件不会损坏。

问题1:我的假设是否正确?

Q2;如果是、器件在不损坏的情况下可以承受的最大允许输入电流是多少?

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了输入电压不超过电源轨0.3V 的绝对最大规格外、 绝对最大值表还包括不超过30mA 的最大输入电流规格。  因此、需要将电流限制在30mA 以下、以避免金属迹线发生电迁移降级。  尽管存在最大电压和最大电流规格意味着如果电流受到限制、则超出电压规格是可以的、但数据表未明确说明这一点。  您的假设可能有效、也可能无效、但我们无法保证器件正常。  

    谢谢

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    最好的方法是借助低泄漏电流二极管或特殊的低泄漏 JFET 将输入过压钳制到电源轨、并将流入 OPAMP 的输入电流限制在最大输入电流额定值的十分之一左右 简单电阻器的帮助。 当然、通过钳位二极管的电流也应限制在安全水平。

    Kai