请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA214 大家好、
对于 INA214、客户希望将 V+(引脚3)连接 到 IN+(引脚4) SC70封装、以便为 INA214供电。
这是可行的吗?
如果不是、客户希望知道 V+ wrt IN+上有哪些限制。
谢谢、
此致、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Joe、
客户当然可以使用 INA214正在感测电流的电压轨为 INA214供电。 只要通常的绝对最大值和运行条件仍然有效、V+到 IN+/IN-的连接就可以、并且不应导致预期器件性能发生任何变化。
需要注意的一点是、当将 V+连接到 IN+时、客户会感应负载电流、而不是真正的拉电流。 真正的拉电流=负载电流+ INA214电源电流。 不确定这对客户是否重要、但我想说一下。
最棒的
Peter Iliya