This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:VCC 未通电时出现问题

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169669/lm393lv-problem-in-case-the-vcc-is-not-powered

器件型号:LM393LV

您好!

我是否可以询问 VIN+ VIN-和 Vout 在 VCC 未通电时是否能够承受0-6V 电压?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rhea、

    是的! LM393LV 具有"容错"输入、即使在断电的情况下也可高达6V 而不会造成损坏。

    有关更多详细信息、请参阅数据表应用部分的第7.4.3.2节。

    与往常一样、我们建议在正常运行期间将输入电压保持在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出也是如此!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了!谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    我很高兴您能找到您想要的答案! 请单击 Paul 回复中的"这已解决"。

    -Chi