This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL343:ESD (HBM)和 CDM 耐受性

Guru**** 1184710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170235/tl343-esd-hbm-and-cdm-withstand

器件型号:TL343
主题中讨论的其他器件:TLV9301

数据表中缺少 ESD (HBM)和 CDM 耐受值。 CSC 支持回复的 ESD 和 CDM 测试结果在系统中不可用。

我们需要 ESD、CDM 耐受值和可靠性测试结果来满足客户的要求文档。

请向我们分享 ESD 测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makoto-San、

    如果这是一种新设计、那么我强烈建议使用 TLV9301。

    数据表中没有信息。 我确实找到了 ESD 测试结果(1999年以前),其中 HBM 达到2500V,MM 达到250V,CDM 达到1500V。 这是信息、但不考虑此(数据表)资质。