请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA858 您好、专家、
我的客户在光学模块中使用 OPA858、但对于电源序列、他们将为 Vin+和 Vin-加电至2.5V 基准电压、然后为 Vs 加电。
?数据表、我们将看到从 Vin 到 Vs 的 ESD 路径、如下图所示、您能否帮助仔细检查 Vs 中是否会出现电压泄漏、以及电压泄漏范围是多少
谢谢。
BR
CHI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chi、
正确、在器件的电源轨之前施加输入电压会出现问题。 这将导致放大器的内部 ESD 结构损坏、从而导致电源轨之间短路并导致过流损坏。
放大器的电源轨额定值为+/-0.5 (二极管压降)。 OPA858绝对最大值表如下所示:
特定上电序列是否有原因? 通常、如果在器件加电之前出现输入电压问题、我们建议在放大器外部添加额外的二极管保护。
谢谢、
Sima
您好 Chi、
以下是一些参考资料:
请允许我知道是否需要对上述任何一种提法作出澄清。
谢谢、
Sima