尊敬的技术支持团队:
我正在通过仿真(PSpice 模型和 TINA)评估急剧的负载变化、然后在输出上出现意外超过10V 的脉冲。
IC 也会出现这种情况吗? 此模型有问题吗?
请参阅附加的文件。
■μ V 条件
TR/TF 1us、从20mA 到180mA
同相配置(1V/V)
5VDC 输入⇒5VDC 输出
■Tina TI
PSpice for TI
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的技术支持团队:
我正在通过仿真(PSpice 模型和 TINA)评估急剧的负载变化、然后在输出上出现意外超过10V 的脉冲。
IC 也会出现这种情况吗? 此模型有问题吗?
请参阅附加的文件。
■μ V 条件
TR/TF 1us、从20mA 到180mA
同相配置(1V/V)
5VDC 输入⇒5VDC 输出
■Tina TI
PSpice for TI
此致、
TTD
大家好、TD-San、
该测试等效于在输入端施加5Vdc、在输出端施加脉冲负载电流、Vout =5Vdc。 这相当于在测试条件下 OPA593的输出阻抗是多少。
如果您执行上述仿真、您将看到 OPA593的输出阻抗在-87.12dB (1Hz)至51.76dB (峰值约10MHz)之间变化。 在直流条件下、输出阻抗约为44uΩ Ω、10MHz 时的输出阻抗约为387Ω Ω。
为了生成10V 输出电压尖峰、输出阻抗将约为10V/0.180A = 55.5Ω Ω(约35dB @3MHz)。 在电流脉冲的上升沿和下降沿期间、输出电压尖峰是动态的。 这种动态行为将出现在任何反馈运算放大器或控制系统中。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好 TTD、
仿真会因分段线性输入信号波形的突变而受到一些影响。 突然变化会导致首次导数的中断点。 仿真器不喜欢这种情况。 此外、假设电流源的源阻抗为无穷大、这意味着电流应完全无提示地流动。 但这是不可能的、因为输出电压部分下拉、电流就不能像理想电流源模拟的那样流动。
因此、如果您真的想知道发生了什么、那么您还应该详细仿真电流源、而不是依赖理想的电流源。
话虽如此、我认为您将在 OPA593输出端看到电压尖峰非常容易实现。 最终不是仿真的振幅、但您肯定会看到相当大的电压尖峰。
您能否提供有关电流源的详细信息? 什么是使负载电流流动?
Kai
大家好、TD-San、
Vout 电压尖峰是由输出端的电流负载突然变化引起的。 您的电流脉冲负载是一种模拟 INA593 Vout 尖峰条件的方法。 我是否正确理解了该瞬态事件?
如果是这种情况、请在 INA593输出端放置 TVS 或齐纳二极管(如果可以)。
当发生 INA593的输出瞬态事件时、DAC 输入电压为2.5VDC、输出电压已稳定在5VDC。
或者、您可以在输出端放置 schottk 二极管、以将电流引导至电源轨。 假设您仅需要应用的单电源轨。
如果示波器脉冲是实际的 Vout 电压尖峰(电压尖峰可能会升高到20Vpk)、则以下配置可能会有所帮助。 我不是100%确定 Vout 瞬态条件的来源-我猜测当 INA593的 Vout 遇到仿真电流脉冲瞬态事件时、您会对电压尖峰感到担忧。
e2e.ti.com/.../OPA593-Vout-Current-Steering-11142022.TSC
最棒的
Raymond
您好 TTD、
请详细说明电流源"IG1"实际上是什么。 正如我在上面解释的那样、您可以在仿真中看到理想电流源的行为、这可能与实际电路中的行为有很大不同。 因此、很明显、阶跃响应会使 OPA593的输出电压超过电源电压。 这是荒谬的。 只有在电感反冲的情况下、才会产生过压。 但这会影响电感的存在、我在您的仿真中没有看到电感。
因此、请说明"IG1"是什么。
Kai
大家好、Raymond 和 Kai、
感谢你的答复
我尝试使用 OPA593EVM 对其进行评估。
遗憾的是、我的电负载(KIKUSUI PLZ205W)设置高达0mA > 200mA (2.7us)和200mA > 0mA (1.7us)。
则不会出现尖峰。 您是否具有 OPA593EVM 和更快的电力负载?
P.S.
OPA593EVM 的输出具有您建议的二极管。
电流源"IG1"表示电子负载
请注意、
TTD
黄色:输出电压
粉色:电流探头
您好 TTD、
我认为该仿真提供了更真实的结果:
e2e.ti.com/.../ttd_5F00_opa593.TSC
Kai
大家好、TD-San、
感谢 Kai 的仿真!
如果要测试 OPA593的输出瞬态行为、Kai 原理图更真实。
R2或2.5kΩ Ω 表示标称负载。 然后并联低电阻负载、如 R1 (5V/0.18A ≈28Ω)+快速电子或与 R1负载串联的触点开关。 电子开关将瞬间打开和关闭、您可以监控功率放大器或控制系统的脉冲响应和行为的上升和/或下降沿。
或者、您也可以移除 R1和开关并替换为可编程电流源、以执行类似的电流脉冲负载测试。 或者保持 R1并将可编程电压源与负载串联(如仿真)。
通常、我只使用电阻负载或模拟应用的实际负载 条件进行 瞬态测试。 电子负载是一种复杂的负载、它可能具有一些难以管理的不必要的电感和电容负载行为。 有时、在某些负载条件下、电子负载也会振荡。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond